Industry Online Support
Technical Forum
26.10.2011 19:50 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Ok, scheint bei dir wohl anders als bei uns zu funktionieren. Ladung erfolgt bis errechnete SOLL-Temperatur erreicht ist und aus. Die Logo sollte also "rückwärts-rechnen" damit um 6h die gewünschte Temperatur im Boden bzw. im Raum ist.... Weiß garnicht, ob dies so mit der Logo möglich ist, da müßte man mal mit den Blöcken experimentieren. SOLL-Wert würde es bei dir im gewissen Sinne auch geben, wäre dann halt die Zeit die bis um 6h ablaufen soll. Mein Gedanke war in die Richung, daß die Heizung ab 22h heizt und dann, bei erreichten SOLL-Wert nur noch die Temp hält, also taktet. Das Takten kann für einzelne Bereiche oder halt für alle auf einmal erfolgen. Es gibt ja Aufladesteuerungen für NT-Heizungen, vielleichtsollte man auch mal in die Richtung suchen. Stiebel Eltron hat z.B. die Aufladesteuerung EAC 3, die unterstützt solche Funktionen. Wir hatten den Vorgänger davon in unsere Heizung, nur das Gerät war defekt und durch die Ergänzung der Heizung mit einem wassergeführten Ofen habe ich dann eh die Logo eingesetzt. Edit: Hier ist auch eine Alternative zur EAC-Steuerung |
Zuletzt bearbeitet von: Nachbar am: 26.10.2011 19:59 |
|
27.10.2011 09:48 | |
Beigetreten: 06.01.2010 Letzter Bes: 15.03.2024 Beiträge: 39 Bewertung: (0) |
@Nachbar Erstmal Danke für deine Anregungen... Dafür dürfte aber ein Messfühler direkt im Heizestrich von nöten sein, da die Wärmeabgabe in den Raum ja verzögert erfolgt. Genau, bei -20°C Acht Stunden und bei 16°C Null Stunden, wobei am oberen ende eine Aufladung unter zwei Stunden wohl keinen wirklichen Sinn macht und daher abgefangen werden sollte (T < 2h = T 2h). Diese Art der Ladehaltung ist dann doch aber eher Energieverschwendung, da der auszugleichende Verlust ja ungenutzt verpufft!? Aha nicht schlecht, aber warum sollte das mit einer Logo nicht auch hin zu bekommen sein... werde da nochmal weiter Experimentieren, hab auch schon ne Idee... Rein Interesse halber, was ist denn die Alternative? der Link führt genau zum selben Produkt! |
27.10.2011 10:22 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Ups.... sorry. Hier wäre der richtige Link. Was eine einfachere Möglichkeit wäre, zu sagen wenn eine bestimmte Aussentemperatur ist, daß dann ## Std. die Heizung läuft. Bei Aussentemperatur ### dann ## Std. Laufzeit. Das wäre evtl. einfacher zu realisieren. |
Folgen Sie uns auf