20.07.2017 16:19 | |
Beiträge: 648 Bewertung: (95) |
Hallo Kollege, wie mein Vorredner bereits sagte, können sich Objekte nur innerhalb des Bildes bewegen. Ein dynamisches Erzeugen ist nicht möglich. Alle Objekte, die die Runtime benötigt, müssen im Bild bereits vorhanden sein. Du kannst jedoch die Sichtbarkeit der Objektes ändern, wenn das Objekt an der Endposition angekommen ist. So mache ich das. In der HMI Toolbox von Siemens ist ein Bildschirmschoner zu finden, welcher ein Logo durchs Bild schiebt. Eventuell kannst du hier etwas am Skript abschauen. Auch findest du dort eine Schaltfläche, welche das Positionieren von Pop Up- Bildern ermöglicht. Anbei der Link: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/106226404 Viel Spaß beim Skripten Viele Grüße rh1990 |