04.07.2024 12:24 | |
Beigetreten: 22.06.2017 Letzter Bes: 05.12.2024 Beiträge: 420 Bewertung: (57) |
Die EnergySuite steht auch für WinCC Unified zur Verfügung. Siehe Lieferfreigabe von V19: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109822237 Ich habe es selbst zwar noch nicht gemacht, aber auch hier sollte die Visualisierung aus fertigen Bildbausteinen generiert werden können. (Wenn man nur das EnergyMeter ohne alle einsetzen will, weiß ich nicht, inwiefern man sich da bedienen kann) LG |
Folgen Sie uns auf