24.07.2008 13:39 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo Dr. Stealth, Leider bist Du nicht der einzige mit diesem Problem. Offiziell gibt es immer noch keine Makros von Siemens für P8. Aber frag doch mal den Autor, welcher die Eplan 5.7 Makros ins Web gestellt hat. https://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=de&objid=24232200&subtype=133100&caller=view Autor: |
Zuletzt bearbeitet von: Override am: 24.07.2008 13:43Zuletzt bearbeitet von: Override am: 24.07.2008 13:39 |
|
09.09.2008 13:47 | |
Beiträge: 121 Bewertung: (18) |
Hallo Override. Entschuldige bitte, dass ich erst jetzt antworte! Die CD mit den Makros für EPlan 5.7 habe ich ja. Ich finde sie super und sehr hilfreich. Allerdings hoffe nicht auf Vollständigkeit. *smile* Einige Komponenten sind dort noch nicht vorhanden. S7-CPU´s sind z.B. alle da! Dafür aber leider kein einer CP. Die muss man dann noch selbst zeichnen. Ich habe aber den Siemens Mitarbeiter, der für unsere Firma zuständig ist mal angehauen bezüglich neuer Daten. Es gibt eine neue CD. Und die ist mittlerweile sogar Kostenfrei. Hier der Link zum Bestellen der CD-ROM "Technical Product Data for CAx Applications, Edition 07/2008" FürSie ist diese CD im Internet kostenfrei unter folgendem Link bestellbar: http://www.automation.siemens.com/infocenter/order_form.aspx?lang=de (ganz nach unten scrollen im Ordner "Niederspannungs- Schalttechnik !) Der Inhalt der CD soll auch EPlan P8 kompartiebel sein. Besonders die Produktdaten sollen wohl schon den neuen Layer für P8 besitzen. Bestellt habe ich die CD allerdings auch noch nicht. Werde es aber die nächste Zeit tun. (Da sie ja auch kostenlos ist) *smile* |
24.02.2009 10:26 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo, Ich weiss nicht genau ob euch das weiter hilft, aber mit P8 1.9 ist eine neue Möglichkeit geschaffen, das mann die Makros direkt von eplan gegen eine gebühr pro Makro runterladen kann. dazu muss maneinen Software-Service-Vertrag haben. dann kann man sich hir anmelden und Downloden http://www.eplan.de/support/eplan.html . Ich haffe das ich helfen konnte |
14.04.2009 12:32 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo, seit Ende Jänner gibt es eine neue CAX CD von Siemens mit EPLAN 8 Makros mit folgendem Inhalt: Die DVD "Technical Product Data for CAx-Applications - Industrial Automation System" beinhaltet technische Produktdaten von ca. 1.400 Produkten der folgenden Produktfamilien:
Kostet wieder 50 EUR! Aus Erfahrung weiß ich dass sich diese kleine Investition auf jeden Fall lohnt. Ich hoffe dass die DVD für Niederspannung auch bald für P8 kommt |
23.06.2009 12:35 | |
Beigetreten: 22.06.2009 Letzter Bes: 12.11.2018 Beiträge: 10 Bewertung: (1) |
Hallo, nach erfolgloser Suche nach Makros bin ich auf folgende Seite gestossen: https://www2.sea.siemens.com/Products/Automation/CAD-Drawings.htm Auf dieser Seite befinden sich DXF´s von sämtlichen Steuerungen. Vielleicht hilfts......... |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
10.02.2010 07:39 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (1) |
Hallo, |
Folgen Sie uns auf