16.08.2011 14:09 | |
Beigetreten: 22.09.2010 Letzter Bes: 13.12.2023 Beiträge: 225 Bewertung: (28) |
Zu dem Problem direkt weiß ich leider auch keine Lösung, aber eine alternative Möglichkeit zur Adressvergabe ist das PST (Primary Setup Tool). Damit kann die IP Adressen auch ohne den Simatic Manager vergeben. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
16.08.2011 16:35 | |
Beiträge: 103 Bewertung: (5) |
Hi, probier doch mal die PG - Schnittstelle auf NICHT-Auto umzustellen. Passende Ethernetkarte natürlich. Gruß cevau |
17.08.2011 09:33 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
RIP |
Zuletzt bearbeitet von: 1test am: 09.06.2016 08:23:38~(‾▿‾)~ |
|
18.08.2011 10:31 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
RIP |
Zuletzt bearbeitet von: 1test am: 09.06.2016 08:23:50~(‾▿‾)~ |
|
18.08.2011 12:49 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Also der Simatic Manager läuft auf einem ganz normalen PC. Alle Ports sind freigegeben. Keine VM Ware.... Das ist ja das seltsame. |
22.08.2011 11:39 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
RIP |
Zuletzt bearbeitet von: 1test am: 09.06.2016 08:24:03~(‾▿‾)~ |
|
29.08.2012 08:16 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
RIP |
Zuletzt bearbeitet von: 1test am: 09.06.2016 08:24:13~(‾▿‾)~ |
|
12.10.2012 08:06 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
RIP |
Zuletzt bearbeitet von: 1test am: 09.06.2016 08:24:25~(‾▿‾)~ |
|
16.10.2012 16:02 | |
Beiträge: 1547 Bewertung: (129)
|
Hallo, somit kann es ein Bedienfehler nicht sein, da das Bedienkonzept unter den Betriebssystemen gleich ist. Da du den Fehler an mehreren Rechnern hast, kann es eventuell noch eine Kombination von Betriebssystem und Simatic Software sein. Win7 64 Bit habe ich mal was von einer leichten Unverträglichkeit des DLC Protokolls gehört in Verbindung mit einem Windows Patch, ist aber angeblich mittlerweile behoben da schon ein paar Monate her. Schau mal bitte hier die Kompatibilität und schau mal wegen Update für Step 7 damit du eine aktuelle Version der Online Treiber bekommst. Welche STEP 7 Version ist mit welchem Microsoft Windows-Betriebssystem kompatibel? Hatte auch mal ein Thema PST ging und Step 7 wollte nicht, habe ich nur durch einspielen einer neueren Version hinbekommen, drüber installieren hat nicht geholfen. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
23.10.2012 15:32 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
RIP |
Zuletzt bearbeitet von: 1test am: 09.06.2016 08:24:36~(‾▿‾)~ |
|