29.04.2022 06:17 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 24.03.2023 Beiträge: 29478 Bewertung:
|
Die dicken Steine sind gültiges Recht. Warum müssen Sie sich für einen Download exportbeschränkter Software anmelden und registrieren, und welche Daten werden dafür benötigt?Siemens macht es bestimmt nicht aus Spaß an der Freude. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
29.04.2022 06:28 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 21.03.2023 Beiträge: 6654 Bewertung:
|
Hallo btx_01,
|
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
29.04.2022 07:04 | |
Beigetreten: 11.09.2014 Letzter Bes: 23.12.2022 Beiträge: 602 Bewertung:
|
Hallo btx_01, wäre ich ein wie Du schreibst "***** bei Siemens", dann würde ich Dir so antworten: Bevor du hier so einen Mist von dir gibst, liesmal was wir so alles Schreiben: Aber jetzt mal im Ernst: Ich hab gelernt, wenn es eilig ist, sorge dafür, das du dein Werkzeug beieinnander und nix vergessen hast. Info zu deiner Situation gibts hier im Forum genügend. Z.B: Programm in LOGO! 8.3 ohne LSC V8.3 Warum kann ich LOGO! Soft Comfort nicht direkt updaten? Da LOGO! ein Industriegut ist, unterliegt auch die Software dem Exportrecht. Somit muß sich auch Siemens danach richten. Nix für Ungut und weiterhin viel Spaß mit LOGO! |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 04/29/2022 08:12:14Schimpfwort entfernt. |
|
29.04.2022 21:28 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 23.03.2023 Beiträge: 1646 Bewertung:
|
Hallo AutoGen380038, Da kann man sich nur anschließen ... |
Folgen Sie uns auf