01.12.2014 14:43 | |
Beiträge: 40 Bewertung: (1) |
Hallo ursus_minor,
Ich denke damit meinst du wahrscheinlich das sichere Herunterfahren, siehe auch entsprechendes Kapitel im Handbuch. Ich würde das Modul der Sicherheit wegen, immer geordnet herunterfahren, sprich über die Weboberfläche (WBM)oder über den SET-Taster. So schließt man 100% aus, das etwas passiert. Ist ja letztendlich mit vielen Geräten (Computer, Mobiltelefon, etc.) im Leben immer die bessere Variante, gezielt herunterzufahren
Aus der Erfahrung her glaube ich, dass die Kennung der Funkzelle noch nicht zu sehen war, weil das CMR noch nicht eingebucht war. D.h. die Signalstärke die gut war, war wahrscheinlich nicht die Signalstärke der eingelegten SIM, sondern die Signalstärke des aktuell am besten zu empfangenen Netzes.
Warum fährst du nicht über die Weboberfläche (WBM)herunter und startest neu?In folgendem Kapitel im Handbuch sind die Funktionen des SET-Tasters nochmal genauer beschrieben. Wenns Fragen gibt und ich irgendwie helfen kann immer gerne. Beste Grüße, mika09 |
01.12.2014 15:10 | |
Beiträge: 40 Bewertung: (1) |
Hallo marc67, anbei meine Rückmeldung zu deiner Frage:
Da ich schon seit einiger Zeit mit dem CMR2020 arbeite, glaube ich, dass dein Vorhaben evtl. nicht so ganz geht, wie du dir das vorstellst. Das CMR2020 kann man soweit ich weiß über die Weboberfläche (WBM) oder über den SET-Taster herunterfahren, siehe auch das entsprechende Kapitel "In sicheren Zustand herunterfahren" im Handbuch. Eine USV anschließen und dass noch Meldungen rausgehen, müsste theoretisch gehen, habe es aber noch nicht in der Praxis getestet. Dass die LOGO! die Anlage in einem sicheren Modus herunterfährt und nach einer gewißen Zeit das CMR herunterfährt kenne ich als Befehl/Anwendung nicht. Eine evtl. Lösung wäre, dass die Spannung ganz aus geht, aber dann wäre es für das CMR kein sicheres, sondern ein abruptes Herunterfahren. Wie man sich aber so eine Anwendung zusammenstellt kann ich dir leider nicht sagen. Dass die LOGO! 8 und das CMR wieder starten und in Normalbetrieb gehen, dürfte ja kein Problem sein. Nur ich glaube nicht, dass der Befehl von der LOGO! kommt, also die LOGO! das CMR hochfährt, sondern das beide Module einfach wieder Strom bekommen und automatisch hochfahren. Hast du schon mit der LOGO! 8 und dem LOGO! CMR2020 gearbeitet? Hoffe ich konnte etwas weiterhelfen. Beste Grüße, mika09 |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf