15.09.2014 17:32 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo an Alle! Habe heute mein neues RTD eingebaut und jetzt ist alles grün. Inzwischen funzt auch die Programmierung über Fernzugriff. Im Anhang mal die Einstellung in der Fritzbox dazu. Im Verbindungsmenü in der LogoSoft muß dann nur die Heim IP (nicht die der HeimLOGO) eingetragen werden.Der Port 8080 muß nicht zusätzlich angegeben werden! Ich bin bisher zufrieden mit der neuen. Vorallem mit der Netzwerkangelegenheit, da ich von der Sache nicht wirklich den vollen Plan habe. In der Fritzbox muß auch nix weiter mit DNS eingerichtet sein, wenn ihr eine statische IP zu hause habt. Ansonsten halt einen Anbieter suchen und DNS in der FB einrichten! Dateianhang2014-09-15 17_27_28-Greenshot.zip (385 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 15.09.2014 17:34 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
20.09.2014 21:26 | |
Beiträge: 303 Bewertung: (2) |
Hallo! Die Meldetexte der neuen Logo können auch Farben verarbeiten. Weis wer schon wie man die Farben einstellen kann? Gruß Alex |
Folgen Sie uns auf