28.05.2017 18:41 | |
Beiträge: 54 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, hab die erste schritte mit ioBroker versucht. Auf, Ab und Position mit Visualisierung funktionieren. Ein nachteil, die Tastenimpulsen dauern über 2 sek. Ist das so bei der Netzwerksteuerung oder ist das eine Einstellungssache? Nur die Zeiteinstellung von die Wochenschaltuhr hab ich nicht hingekriegt. Ist das überhaupt möglich? Schöne Grüße ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: The Helping Hand am: 29.05.2017 08:28:35Neue Überschrift nach Splitten Zuletzt bearbeitet von: Vumer1 am: 29.05.2017 16:01:50 |
|
28.05.2017 19:15 | |
Beiträge: 54 Bewertung: (0) |
Über welche Scnitstelle wird hier gesteuert? Modbus oder reine S7? Wo kann man darüber lesen, am besten Deutschsprachig? |
28.05.2017 19:50 | |
Beiträge: 54 Bewertung: (0) |
Habs gerade gelesen, basiert auf Snap7 Gibt es da was Deutschsprachiges? |
28.05.2017 20:45 | |
Beiträge: 54 Bewertung: (0) |
Einstellen kann ich nur das |
28.05.2017 20:48 | |
Beiträge: 54 Bewertung: (0) |
Und hier steht:
|
Folgen Sie uns auf