08.01.2018 17:59 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 03.05.2022 Beiträge: 16 Bewertung: (1) |
Guten Abend und danke für die schnelle Rückmeldung. Ich füge das Programm hier ein. Das problem ist einfach dass das Programm beim Test am Computer läuft, jedoch nicht auf der Logo. Auf der Logo laufen die Vorgänge ganz anders ab als im Programm angegeben oder garnicht. Mal lassen sich Werte nicht ändern mal hört das Programm mitten im Laufe aus usw. Dazu kommt das die Menüführung äußerst umständlich ist. Daher würde ich gerne mit dem Tablet die Anlage visualisiert betreiben. Ich bin leider noch im Anfängerstadium und daher brauch ich schnelle Hilfe, egal wie. Ich wäre sehr über die Hilfe dankbar. mfg. DateianhangVersuchsanlage mit Menü und Handbetrieb (c).zip (71 Downloads) |
08.01.2018 20:38 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Hab es bei Sub5 mal richtig gestellt!
DateianhangVersuchsanlage mit Menü und Handbetrieb 2.zip (52 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |