06.11.2020 07:53 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.05.2022 Beiträge: 26897 Bewertung:
|
Habe die aktuelle Version V1.1.0 des LWE installiert und einige kleine Tests. durchgeführt. Neben positiven Effekten gibt es auch (aus meiner Sicht) negative Effekte. 1.) Bevor ein altes Projekt geladen wird und auf das neue Format hochgerüstet wird, unbedingt als erstes die Sprache auf Deutsch einstellen. Ich hatte es leider vergessen und mein altes Projekt geladen und hochgerüstet. 2.) Obwohl im Forum mehrmals bemängelt, dass Analogwerte im Format "Hex" ist immer noch das absolut unnötige "16#" vor den Zahlen. Umheimlich störend z.B. bei den Anzeigen von Ein- und Ausschaltzeiten der Wochenschaltuhr. Gott sei Dank weiß ich, wie es unterbunden werden kann. 3.) Positiv gefällt mir, dass beim Push button (Druckschalter) die Auswahl zwischen Impuls (Mouse Click) und "Bit solange HIGH wie Mouse Taste gedrückt" (Hold) gemacht werden kann. Im angehangenen Video habe ich die Hold-Funktion genutzt. Ich habe nicht alles Neues getestet, schaut euch das Video an. DateianhangLWE V.1.1.0 Test.zip (43 Downloads) |
06.11.2020 10:30 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.05.2022 Beiträge: 26897 Bewertung:
|
Habe ich doch geschrieben... |
Folgen Sie uns auf