01.07.2020 09:44 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 06.06.2023 Beiträge: 29989 Bewertung:
|
Ein eindeutiges Jein.... Bei den Basismodulen konnte man bis einschließlich der 0BA8 der ersten Generation (nennen sich jetzt LOGO!8.0) noch darauf verlassen, dass im rechten Segment die Baureihe erkennbar war. Für die LOGO!8.1 (eine sogenannte FS4), welche dann gegenüber der LOGO!8.1 dann noch über Modbus TCP/IP verfügt, würden die Bestellnummern beibehalten, so dass man am Anfang nicht sicher sein konnte, auch die LOGO!8.1 zu erhalten, wenn man es beim Kauf bzw. Bestellung explizit angegeben hat. Bei den Erweiterungsmodulen gibt es im im rechten Segment der Bestellnummer als letzte Ziffer eine 0 und eine 1, weil die Erweiterungsmodule teilweise für verschiedene Gerätereihen nutzbar waren. Mit dem Erscheinen der Baureihe 0BA8 wurden aber auch neue Erweiterungsmodule gefertigt, die nicht kompatibel mit Basismodulen vor 0BA8 oder Erweiterungsmodulen mit der Endziffer 0 oder 1 kompatibel sind. Im Anhang eine kleine Historie der Basismodule 0BA8. DateianhangVersionsstände 0BA8.txt (45 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
01.07.2020 10:06 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 06.06.2023 Beiträge: 29989 Bewertung:
|
Wenn nicht, auch kein Thema. Dafür gibt es das Forum ... |
Folgen Sie uns auf