17.08.2020 13:48 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 27.03.2023 Beiträge: 2698 Bewertung:
|
Es gibt ein paar Diagnosebits, die man im Programm über einen Netzwerkeingang abfragen kann. Schau mal im Anhang nach, ob dir das hilft. Plan ist, dass die Logo ein Problem mit dem Erweiterungsmodul erkennt und dies über das Diagnosebit ausgibt. In dem Fall wird ein netzausfallsicherer Zähler erhöht. Im Normalfall sollte der Zählerstand immer auf 0 bleiben. Bin mir aber nicht sicher, ob das für dich brauchbar ist, aber kaputt macht man damit auch nichts. Ansonsten könnte es auch ein Problem mit der Versorgungsspannung oder ein EMV-Problem sein, ist von Weitem immer schwierig zu beurteilen. Je nach Häufigkeit bietet es sich auch an, das Modul auszutauschen, aber wenn der Fehler nur einmal im Jahr kommt ? M.f.G. Scorp DateianhangEM-Diagnose.zip (90 Downloads) |
17.08.2020 16:37 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 27.03.2023 Beiträge: 1649 Bewertung:
|
Hallo Scorp, Mal ´ne Verständnisfrage am Rande: Die Diagnoseeinstellung "Erweiterungsmodul hat sich geändert" ist das gleichzusetzten mit "Busfehler Erweiterungsmodul" (Logo7) ?. Die Unterlagen geben nicht viel her und ein Erweiterungsmodul hab ich nicht zur Hand. Anmerkung: Ich kenne solche Fehler nur von der S5. Dort war alles programmtechnisch und von der Fehleranalyse in Ordnung und trotzdem wurde der Ausgang nicht durchgeschaltet (bei einer CPU-102). Ohne Bat.-Pufferung, mit EPROM lief alles störungsfrei - Aber das passt ja nicht zu LOGO !!!) Hallo Phytoras, Hast Du denn noch eine 2. Erweiterung oder BM zum Testaustausch ?. Wenn Du nicht die aktuellste FW auf deinem BM hast, könnte vielleicht ein Update Abhilfe schaffen. Ansonsten ein Support Request oder wenn es noch geht einen Umtausch. mfG Ella_68 |
18.08.2020 07:27 | |
Beigetreten: 11.09.2014 Letzter Bes: 28.03.2023 Beiträge: 602 Bewertung:
|
Servus, schick uns doch mal die FW-Version, die deine LOGO! hat. Von der 0BA8 gibts ja auch FW updates (FS:04/05 auf FS:06). FW-Update auf FS:06 gibts hier. Kann es sein, das das bei dir immer so um die 50 Tage ununterbrochenem Betrieb auftritt? Wenn Ja, dann mach mal das FW-Update und beachte, das du bei einer LOGO! 8 FS:04 (FW V1.81.01) bevor du die FW Update Datei auf die MSD-Karte kopierst das Priogramm der LOGO! auf die Karte kopierst. So wird nach dem FW Update gleich wieder dein Programm mit den aktuellen Parameter in die LOGO! übertragen. Hoffe das hilft dir. |
Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_380038 am: 08/18/2020 07:27:30 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
18.08.2020 07:35 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 28.03.2023 Beiträge: 29518 Bewertung:
|
Woher weißt du, dass er eine LOGO!8.FS4 hat und keine 0BA8.Standard? |
19.08.2020 06:38 | |
Beigetreten: 11.09.2014 Letzter Bes: 28.03.2023 Beiträge: 602 Bewertung:
|
Wusste ich nicht, deshalb ich ja gebeten, das er die FW mal schickt. |
Folgen Sie uns auf