17.12.2009 14:18 | |
Beigetreten: 20.12.2007 Letzter Bes: 14.12.2015 Beiträge: 48 Bewertung:
|
Hallo Josch86, IRT und RT werdenüber diegleiche Ethernet-Leitung gefahren. Bei IRT handelt es sich nur um einen reservierten Bereich, der in Step7 einstellbar ist und die Voraussetzung für die volle Funktionalität des Moduls darstellt. Aus diesem Grundkann auch das High Speed Modul der ET200S sowohl RT als auch IRT. Bei der "SD"-Card handelt es sich nicht um eine herkömmliche SD-Card, sondern um eine spezielle MMC (MicroMemoryCard) der Fa. Siemens. Diese ist mit einer speziellen Codierung versehen und muss separat neben der ET200S bestellt werden. Bei PROFINET erfolgt die Adressierung über den Gerätenamen, der üblicherweise auf die MMC geschrieben wird. Seit der neuen PROFINET-STufe ist aber auch die Gerätenamenvergabe ohne MMC möglich, sofern die ET200S die neue Funktion "Gerätetausch ohne PG/PC/Wechselmedium" unterstützt. Dieses ist unter STEP7 einzustellen und zwingend die Projektierung der Topologie mit Hilfe des Topologie-Editor vorzunehmen. Siehe auch Seite 9 des folgenden Handbuches: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/37572701 Gruß nordischbynature |
23.12.2009 09:03 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 02.02.2023 Beiträge: 21218 Bewertung:
|
Hallo, die Baugruppe unterstützt RT erst ab der FW Version V2.1. siehe http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/37724865 Dafür musst Du dann auch im Step7 die Version V2.1 projektieren! Gruß Christoph |
18.01.2010 22:02 | |
Beiträge: 24 Bewertung:
|
kann da wirklich niemand was dazu sagen?? gruß |
08.08.2012 11:00 | |
Beiträge: 9 Bewertung:
|
Ist da inzwischen was raus, was die Reaktionszeit besagt? |
Zuletzt bearbeitet von: BurkTo am: 08.08.2012 11:00 |
|
Folgen Sie uns auf