01.10.2009 02:46 | |
Beiträge: 303 Bewertung: (2) |
Hallo Superbrudi! Habe dein Programm getestet. Dies funktioniert ja super. Habe ein paar Fehler in meinen Programm damit entdeckt. Jetzt hätte ich noch eine Frage: Habe ein Gartenhaus. In diesen Gartenhaus läuft eine Loge für verschiedene Funktionen. Kann man ein Haus zeichnen und diese Funkionen auch und diese Zeichnung in dein Programm irgendwie hinein programmieren? Kenne mich leider mit der Programmiersprache nicht aus. Bei mir sind die Analogeingänge AI1 und AI2 jeweils bei einer Batterie angeschlossen. Kann man in deinen Programm die tatsächlichen Werte der AI´s anzeigen lassen? Gruß |
Zuletzt bearbeitet von: CS Moderator am: 04.10.2009 23:30neue Überschrift nach Splitting referenzierten Beitrag eingefügt |
|
01.10.2009 09:38 | |
Beiträge: 19 Bewertung: (0) |
[snip]... -------------------------------------------- Hallo "Gartenfuzi" , DateianhangHilfe_fuer_gartenfuzi.pdf (186 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: CS Moderator am: 04.10.2009 23:35nach splitting Teil der Antwort auf Ursprungsthema herausgelöst |
|
01.10.2009 23:20 | |
Beiträge: 303 Bewertung: (2) |
Hallo! Welches Format soll das Bild haben? jpeg od .jpg od. bmp? Gruß Garten |
02.10.2009 01:47 | |
Beiträge: 303 Bewertung: (2) |
Hallo Tobias! Ich habs probiert. Geht leider nicht. Kenn mich zu wenig aus damit. Habe jetzt mir eine Grafik gezeichnet. Diese werde ich jetzt hochladen. Nun zur Erkärung: Bei den Bildern sollte folgendes stehen wenn folgende Ausgänge aktiv sind: Akku´s: Ausgang 1 (Q1) = Akku 1 laden Bild Akku 1 Ausgang 2 (Q2) = Akku 2 ladenBild Akku 2 Ausgang 3 (Q3) = Akku 1 verbrauch Bild Akku 1 Ausgang 4 (Q4) = Akku 2 verbrauch Bild Akku 2 Kühlschrank wird mit 220Volt oder 12Volt betrieben: Ausgang 5 (Q5) = Kühlschrank 220V Bild Kühlschrank Ausgang 7 (Q7) = Kühlschrank 12VBild Kühlschrank Betrieb Gesamt Hütte 220V: Ausgang 6 (Q6) = 220V Hütte gesamt Bild Haus Laden Laptop: Ausgang 8 (Q8) = laden Laptop Bild Laptop Beleuchtung Hütte gesamt Ausgang 9 (Q9) = Beleuchtung Bild Lampe Bewässerung Ausgang 10 (Q10) = Bewässerung Bild Giesskanne Alarmkontakt Ausgang 11 (Q11) = Alarmkontakt Türe offen Bild Alarmkontakt Natürlich sollten bei den Akku´s die analogen Eingänge AI1 und AI2 auch irgendwo stehen. Wäre toll wenn du mir dies mit den Logger machen könntest. Danke im voraus. Gruß Garten DateianhangGartenhaus.zip (132 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: gartenfuzi am: 02.10.2009 01:51 |
|
08.10.2009 16:07 | |
Beiträge: 303 Bewertung: (2) |
Hallo! Ist es möglich den Zustand statt 0 od. 1 mit ein oder aus zu kennzeichnen und meine Frage im Hintergrund alles mitzuloggen? Gruß Garten |
13.10.2009 16:50 | |
Beiträge: 303 Bewertung: (2) |
Hallo! Und wie geht das bitte? Kannst du mir dies bitte erklären? Danke im voraus. gruss Garten |
Folgen Sie uns auf