28.08.2024 12:12 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 07.12.2024 Beiträge: 3340 Bewertung: (524)
|
Hallo Batman&ich, Ich habe es nicht überprüft, aber ich würde erwarten, dass die Methode "LoggedTags" auch einen undefinierten Wert zurückgibt, wenn ein unbekannter Name angegeben wird. Alternativ einen Fehler, der abgefangen werden kann. Allerdings habe ich keine Ahnung, wie das helfen soll, da der Name der Archivvariablen ja bekannt sein sollte. Schließlich wird sie ja in der Projektierung angelegt. Viele Grüße |
Folgen Sie uns auf