22.06.2018 16:45 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 03.12.2024 Beiträge: 34334 Bewertung: (4276)
|
Da liegt nicht mehr am Programm. Hast du die Möglichkeit, den Strom zu messen? Ich habe dir mal in den Meldetext den AI1 eingefügt (siehe angehangenen Screenshot). Wenn im Display 200 mm angezeigt wird, dann muss dort der Wert 200 angezeigt werden. DateianhangFüllstandmessung_Zisterne_Koe_neu_V2.zip (85 Downloads) |
22.06.2018 19:36 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 03.12.2024 Beiträge: 34334 Bewertung: (4276)
|
Hier das umgestellte Programm. Ich habe auch die Begrenzung auf 1750 mm entfernt. Die Meldung Sensorfehler entfällt. DateianhangFüllstandmessung_Zisterne_Koe_neu_V3.zip (101 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf