08.07.2009 10:56 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Hallo, ich bin Logo-Neuling und habe folgendes Problem: Ich möchte mit einer Logo eine Fahrgassenschaltung realisieren. Das sieht folgendermaßen aus: Es werden z.b. 5 Spuren gesät, in der 5. Spur soll die Fahrgasse geschaltet werden, dann das ganze von vorne. Ich habe schon was programmiert, jedoch klappts mit dem Reset des Zählers noch nicht so. Ich wollte das über einen 2. Zähler machen, aber dann muß dieser ja auch wieder resettet werden... Wie kann man das anders als in meiner Schaltung realisieren? Zur Erklärung: Die Einschaltverzögerung hinter dem I1 dient dem entprellen des Kontaktes für die Fahrspurweiterschaltung. Zähler Fahrspur zählt die Spuren und schaltet FG bei 5 ein und bei 6 aus, gleichzeitig muß dieser beim umschalten auf 6 resettet werden, so daß er wieder bei 1 anfängt. Und da liegt noch mein Problem. Ist das irgendwie per Schaltung zu lösen oder muß ich an I2 noch nen Reedkontakt oder so anklemmen, um das automatische resetten hinzubekommen? Schonmal Danke für Hilfe Tüftler DateianhangFahrgasseLogo.zip (111 Downloads) |
08.07.2009 11:09 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Ich nochmal, ich habe an Zähler 2 nen Merker gesetzt und resette dann über Zähler 2 beide Zähler. Es funktioniert also erstmal so. Aber vielleicht hat ja noch jemand eine bessere Möglichkeit. Im Anhang mal noch die neue Variante. MfG Tüftler DateianhangFahrgasseLogo.zip (97 Downloads) |
08.07.2009 11:23 | |
Beiträge: 293 Bewertung: (37) |
Ist doch super. Funktioniert ja. Scheinbar habe ich Dich auch richtig verstanden Hier nochmal meine Version mit nur einem Zähler, in aufgeräumt. EDIT: Habe eben leider festgestellt, dass sie doch nicht funktioniert, wenn I1 zu lange auf logisch 1 ist. Ich lasse sie abereinfachmal drin. EDIT_2: So hier nun ein Entwurf, der zu funktionieren scheint. Es ist eine andere Art, die Aufgabe zu lösen. Besser finde ich sie nicht unbedingt. Deine Lösung mag vielleicht sogar besser sein. Gruß René DateianhangFahrgasse_4.zip (97 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Rene_10r am: 08.07.2009 11:41Zuletzt bearbeitet von: Rene_10r am: 08.07.2009 11:28 |
|
08.07.2009 18:31 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Da hast du natürlich recht, daß man sich vorher von der ordnungsgemäßen Funktion überzeugen sollte ;-) |
09.07.2009 01:12 | |
Beigetreten: 11.11.2008 Letzter Bes: 12.08.2022 Beiträge: 719 Bewertung: (62) |
Hallo tüftler123, ein TD kannst du ja immer noch zusätzlich anschliessen. Habe die Fahrgassenschaltung mal so angehängt, wie ich das machen würde. Bin aber für Ernteausfälle auch nicht zuständig, eher für Erntedank. MfG. ring24h DateianhangFahrgasse_entprellt.zip (126 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ring24h am: 09.07.2009 01:40Antworten wären einfacher, wenn bei Anfragen die Logo! Version (0BAx, R?...) und die Spannung (12/24, 24, 230) angegeben würde |
|
09.07.2009 10:37 | |
Beigetreten: 11.11.2008 Letzter Bes: 12.08.2022 Beiträge: 719 Bewertung: (62) |
Hallo Rene_10r, habe mich wohl durch die Aussage, ....Der I1 ist auf jeden Fall länger auf Logisch 1, würde mal so schätzen ne Minute oder so...., in die Falle locken lassen. Du hast natürlich recht und ich finde es gut wenn eingestellte Schaltungen nicht einfach so hingenommen, sondern auch mal geprüft werden bzw. mal nachgefragt wird. Die selbst gemachten Fehler sieht man ja meistens nicht. MfG. ring24h DateianhangFahrgasse_entprellt_advanced.zip (92 Downloads) |
Antworten wären einfacher, wenn bei Anfragen die Logo! Version (0BAx, R?...) und die Spannung (12/24, 24, 230) angegeben würde |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
14.04.2011 11:29 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo tüftler123, habe vor kurzen auch eine Fahrgassenschaltung gebaut. Weitere Infos und Bilder gibt es hier: www.landtreff.de/wer-hat-selbstgebaute-landmaschinen |
Folgen Sie uns auf