05.01.2023 12:10 | |
Beigetreten: 06.11.2022 Letzter Bes: 15.02.2023 Beiträge: 4 Bewertung:
|
Ja, die LOGO ist nicht so einfach zu verstehen und ist von ihrer inneren Grundstruktur vermutlich schon um die 50 Jahre alt, aber alles andere als zeitgemäß und modern, somit auch nur bedingt für Daten und Regelungstechnik geeignet, bei extrem komplexen Programm- und Ablaufstrukturen. Man kann bei der LOGO noch nicht mal die Echtzeituhr im Programm auslesen, um korrekten Datenaufzeichnungen mit der LOG-Funktion zu realisieren. Das ist ein Witz! Auch die Zähler und Analogwertverarbeitung ist viel zu umständlich. Das hat kein Profi konzipiert! Wir machen EnergieManagetSysteme (EMS) und das ist mit den SIEMENS-Produkten extrem Aufwendig und teuer. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 01/05/2023 12:34:05Neue Überschrift nach Splitten |
|
05.01.2023 12:46 | |
Beigetreten: 03.08.2017 Letzter Bes: 16.03.2023 Beiträge: 927 Bewertung:
|
Hallo Auth-omation, wo drückt der Schuh konkret? Wenn es mit der LOGO Schwierigkeiten gibt, bitte fragen sie nach und erkundigen sie sich bevor man negativ spricht. |
Please, check out the forum search to find already existing topics regarding your issue and to get some hints. |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
3 Benutzer |
Folgen Sie uns auf