09.12.2016 19:32 | |
Beigetreten: 14.11.2016 Letzter Bes: 05.03.2024 Beiträge: 218 Bewertung: (3) |
Hier der zweite Anhang (Screenshot vom KTP700) zur gleichen Zeit aufgenommen. |
09.12.2016 20:07 | |
Beigetreten: 14.11.2016 Letzter Bes: 05.03.2024 Beiträge: 218 Bewertung: (3) |
AI1=VW400 AI2=VW401 |
09.12.2016 20:15 | |
Beigetreten: 14.10.2015 Letzter Bes: 20.05.2024 Beiträge: 266 Bewertung: (21) |
Also ist VW400 dann ein analoger Netzwerkausgang wenn ich das richtig verstehe? |
09.12.2016 20:28 | |
Beigetreten: 14.11.2016 Letzter Bes: 05.03.2024 Beiträge: 218 Bewertung: (3) |
Wieso soll ich bei 1032 beginnen wenn ich in LSC nur bis 849 gehen kann im analogen Netzwerkausgang? |
09.12.2016 20:30 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.05.2024 Beiträge: 33105 Bewertung: (4086)
|
Wie kommt du dann auf Adressen von 1400, wenn du in LSC wortweise nur bis 849 adressieren kannst? |
09.12.2016 20:58 | |
Beigetreten: 14.10.2015 Letzter Bes: 20.05.2024 Beiträge: 266 Bewertung: (21) |
Nene, ich schrieb ja, der Baustein darf NICHT verwendet sein! |