15.06.2014 20:40 | |
Beigetreten: 04.08.2011 Letzter Bes: 22.11.2022 Beiträge: 292 Bewertung:
|
Hallo zusammen, habe auf einem Laptop (Windows 7 64-Bit) das Problem, dass sich Step7 V13 ohne Fehler installieren lässt, WinCC V13 und PLCSIM V13 aber nicht. Die Installation wird immer mit einem Fehler beendet: 09:14:37 |ERROR AdsWorkerClassicComponent::OnWorkerCompleted(): - ClassicComponent setup result: Failed: Value = -11 (TIMEOUT) 09:14:38 | FAIL! SetupUnit (PlcSimPlus64), Failed - - ClassicComponent, AddLocal Hat wer eine Idee, was ich da machen könnte? DateianhangSIA_S7-PLCSIM_V13@14-06-15_08-58-08_summary_log.pdf (131 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: norghe am: 15.06.2014 20:41 |
|
16.06.2014 14:38 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung:
|
Hilft das hier: /tf/WW/de/Posts/81240 |
Zuletzt bearbeitet von: CS Moderator am: 16.06.2014 17:55~(‾▿‾)~ |
|
30.07.2014 08:51 | |
Beigetreten: 24.04.2009 Letzter Bes: 20.08.2024 Beiträge: 2682 Bewertung:
|
Neue Frage gesplittet nach Fehler beim Upgrade von V12 auf V13 auf einem Field PG M4 mit Windows 7 Ultimate 64-bit. Gruß O_Moderator |
Folgen Sie uns auf