07.01.2020 07:57 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Hallo ixo65! Es sind die Blöcke B6/B37, B55/B56, B28/B57 und B35/56 im Programm FS4_2 (Solaranlage). An den Analogeingängen stehen PTC an, 5420 bis 9020 mV entsprechen 0 - 100 Grad C, die ich auch gerne so angezeigt bekommen möchte. In der Simulation läuftt das tadellos, im Programm FS4_1 (OG1) laufen gleichartige Umrechnungen, diesmals NTC-Fühler an den Analogeingängen, fehlerfrei. Herzlichen Dank für die Mühe. DateianhangProject Mo56.zip (43 Downloads) |
08.01.2020 07:51 | |
Beigetreten: 11.09.2014 Letzter Bes: 18.04.2024 Beiträge: 713 Bewertung: (27) |
Servus, hast mal den Sensor von der LOGO! die abweicht an eine der LOGO!s verwendet die funktionieren? |
08.01.2020 14:11 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Alles schlüssig für mich, läuft bei mir in der Simulation ja auch. Leider nicht im Gerät. Aus meiner Sicht müsste das ein Gerätefehler sein. |
Folgen Sie uns auf