04.07.2016 09:38 | |
Beigetreten: 07.03.2008 Letzter Bes: 22.01.2025 Beiträge: 157 Bewertung: (46) |
Hallo! Nach vielen, vielen Jahren muß ich eine Änderung an unserer S7-224XP vornehmen. Dazu muß ich auch einige Änderungen im angeschlossenen TD200 machen. Dazu habe ich den Assistenten geöffnet und versucht die Veränderungen einzupflegen.Ich bekomme dabei jedoch immer eine Fehlermeldung.Auch wenn ich versuche, über den Assistent komplett mal die Konfikuration zu löschen,erhalte ich immer die gleiche Fehlermeldung "Assistent wurde mit Übersetzungsfehlern abgebrochen!" Der TD Datenbaustein ist zwar dann gelöscht, aber der Assistent legt mir dann keinen neuen mehr an, sondern meldet sich mit der Ausschrift "Assistent wurde mit Übersetzungsfehlern abgebrochen!" Ich wollte das ganze mal mit einer älteren Microwinversion probieren, aber ich habe leider keine mehr. Was könnte das sein? Gruß raz |
21.10.2016 11:46 | |
Beigetreten: 26.09.2013 Letzter Bes: 14.01.2025 Beiträge: 105 Bewertung: (9) |
Hallo raz, ich hatte diesen Fehler auch mal vor recht langer Zeit. Gruß |
Folgen Sie uns auf