13.01.2025 15:12 | |
Beigetreten: 31.01.2022 Letzter Bes: 11.02.2025 Beiträge: 30 Bewertung:
|
Nachtrag, deeinstallieren und v19 installieren hat auch nichts gebracht. |
14.01.2025 06:21 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 12.02.2025 Beiträge: 3537 Bewertung:
|
Hi Jan, wie der Vertriebs- und Lieferfreigabe für SINAMICS Startdrive V19 SP1 zu entnehmen ist, ist für den Einsatz von SINAMICS Startdrive als Optionspaket von STEP 7 die Installation von mindestens STEP 7 V19 Update 2 erforderlich. Da dieses Update zurückgezogen wurde, muss aktuell das Update 3 installiert werden. Viele Grüße |
16.01.2025 14:05 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 29.01.2025 Beiträge: 1940 Bewertung:
|
Hallo Jan, ich empfehle, TIA Portal einmal komplett deinstallieren. Zuerst über die Systemsteuerung. Nach einem Neustarte gehen Sie wie folgt vor:
Beachten Sie auch die Informationen aus dem FAQ: Welche Voraussetzungen müssen für die Installation von TIA Portal V19 (STEP 7 Professional / Basic, STEP 7 Safety, WinCC Unified / Professional / Advanced / Comfort) erfüllt sein? Mit freundlichem Gruß |
Folgen Sie uns auf