02.11.2024 13:03 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 06.12.2024 Beiträge: 3340 Bewertung: (524)
|
Hallo InduETI, Im Gegensatz zum WinCC Unified Comfort Panel ist die Option "Prozessdiagnose" der WinCC Unified PC Runtime lizenzpflichtig. Da die Simulation in der PC Runtime läuft, erscheint auch die entsprechende Meldung. Die Archive werden im konfigurierten Standardpfad abgelegt. Die Konfiguration wurde bei der Installation vorgenommen. Mit dem Tool "WinCC Unified Configuration" kann die Konfiguration überprüft und angepasst werden. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
03.11.2024 11:15 | |
Beigetreten: 13.03.2020 Letzter Bes: 15.11.2024 Beiträge: 81 Bewertung: (1) |
Hallo Stefan, mit der Prozessdiagnose habe ich eigentlich noch nie gearbeitet, warum die aktiv war kann ich gar nicht sagen. Jedenfalls hat die Abwahl geholfen. Das Configuration Tool kenne ich, damit habe ich die Verzeichisse auch eingestellt. Mir ging es eher darum, dass ich diese in der Projektierung ja nicht anwählen kann, aber wenn ich es richtig sehe, biegt die Runtime die Verzeichnisse ja entsprechend um. Danke für die info Peter |
Folgen Sie uns auf