Industry Online Support
Technical Forum
07.07.2010 16:28 | |
Beiträge: 56 Bewertung: (27) |
Hallo Gatto, Esgibt Plan A oder Plan B: Plan A: Die IT-Abteilung richtet zwischen Deinem Firmenstandort und Deinem Kunden eine fixe VPN-Verbindung ein (Wird über VPN-Router konfiguriert) Plan B: Mangels IT-Abteilung macht Du das selbst mit folgender SPS-Hardware: http://www.helmholz.de/prod.d,17_84.html?prod=136 Alle Handbücher und Infos auf der Site zu finden... good luck Luigi ___________________________________________________________________ Es gibt auch den Bewertungsbutton |
Zuletzt bearbeitet von: luigi_KSI am: 07.07.2010 16:36 |
|
14.07.2010 11:49 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (411)
|
Hallo Gatto, ich denke da müssen Wir noch den ein oder anderen Nachtrag machen. Also als Methoden gibt es hier verschiedene Möglichkeiten die je nach Möglichkeit der IT des Kundenunternehmens möglich wären: 1. Port Forwarding, über Internet. Mit dieser Methode kannst Du von jedem Internet Teilnehmern, auch von zu Hause aus, über eine Public IP des Kunden (natürlich über Freischaltung des Routers des Kunden und Weiterleitung des Ports an Deine Steuerung) eine Steuerung bedienen und programmieren. ( Diese Lösung ist für dauerhafte Nutzung ziemlich riskant und nicht anzustreben ) 2. VPN über das Internet. Hier gibt es neben den Lösungen von Helmholz natürlich auch andere Anbieter zum Beispiel auch SIEMENS mit den SCALANCE S Baugruppen. 3. Teleservice IE über eine analoge oder digitale Telefonleitung. Teleservice über Ethernet ist auch möglich, schau Dir dazu mal die Teleservice IE Lösung an. Eine kleine Übersicht der Lösungen über das Internet kannst Du in der Applikation WAN Zugangsmethoden finden. Vielleicht hilft Dir dass auch weiter. Viele Grüße J_Bell |
05.08.2010 15:05 | |
Beigetreten: 12.09.2006 Letzter Bes: 05.10.2023 Beiträge: 57 Bewertung: (7) |
Hallo, ich kann J_Bell nur unterstützen mit seine Lösung mit Scalance S. Der uneingeschränkte Vorteil liegt darin, dass diese Lösung seh detailliert beim Siemens Support eschrieben ist und auch in deutsch vorliegt. Schau dir die Beschreibung an und urteile selbst Grüße an alle Dateianhang32447942_VPN_Tunnel_Internet2_d.pdf (56 Downloads) |