22.02.2011 08:26 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
Dateianhangscreenshots.zip (160 Downloads) |
~(‾▿‾)~ |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
22.02.2011 10:10 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
Also gemäß: http://de.wikipedia.org/wiki/Virtual_Private_Network unter Funktionsweise, sollte es so gehen. VPN bedeutet, dass alles vom Netzwerk in VPN Pakete gepackt wird (mit IP Adresse) und dann auf der VPN Clientseite wieder entpackt in das dortige Netz geschickt wird und umgekehrt. Somit sollte auch Iso darüber klappen. |
~(‾▿‾)~ |
|
23.02.2011 09:51 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.08.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Ich habe gelesen, dass nicht alle VPN-Verbindungen alle Protokolle übertragen. Ich glaube das L2TP - Layer-2-Tunneling-Protocol tunnelt auch Protokolle die kein IP verwenden. Eine solche VPN Verbindung kann man mit windows - bordeigenen Mitteln einrichten. Siehe hier: Virtuelle private Netzwerke mit IPSec Vielleicht hilft das noch weiter. Melde Dich mal, ob es geklappt hat ? |
Folgen Sie uns auf