08.04.2016 19:46 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 06.10.2024 Beiträge: 1366 Bewertung: (42) |
Ich versuche verzweifelt eine Lösung zu finden um an einen entfernten Ort (Logo8 mit RJ45 Kabel an ein Mobilfunkmoden) den Logo Webserver bzw. die Logo Programmierung von zuhause durchzuführen zu können. Frage deshalb wer hat das schon geschafft ? - und vor allem wie: Welches Modem ? Welcher Mobilfunkbetreiber ? Über VPN oder direkt ? Statische oder dynamische IP ? (welcher DNS Dienst?) Welche Einstellungen am Modem ? Welcher Aufruf im Browser ist notwendig ? 77.119.xxx.xx:8080 ?? Ich sehe da keinen besonderen Unterschied zu einer Netzwerkkamera welche von der Ferne abgefragt und auch gesteuert werden kann - hängen diese alle an einem DSL Festnetzanschluss ? meine bisherigen Versuche und viele Antworten unter: Fernzugriff mit Huawei E5186s Fixe IP, Webserver |
Zuletzt bearbeitet von: ernstho am: 08.04.2016 19:48:44 |
|
09.04.2016 14:57 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388)
|
Die 8080 ist der Kommunikionsport der Logo. HHast du eine pdf oder einen Link zum Handbuch? |
Folgen Sie uns auf