26.11.2020 16:47 | |
Beigetreten: 13.01.2018 Letzter Bes: 21.01.2024 Beiträge: 45 Bewertung: (0) |
Guten Tag, Ich habe meine Logo8 zur Anzeige der Temperatur- und Feuchtigkeit. Soweit läuft es, das ich die Temperatur und Feuchte anzeigen lasse. Jetzt würde ich gerne eine Feuchtkugel erstellen, hat da jemand eine Info wie das funktioniert? Eine Angabe währe folgende: 0C und 100% = 0 (°C) Feuchtkugeltemperatur - tfk (°C) 0C und 50%= -3 (°C) Feuchtkugeltemperatur - tfk(°C) Bitte um eure Hilfe. Besten Dank Dominik ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 11/27/2020 08:59:53Neue Überschrift nach Splitten |
|
26.11.2020 21:02 | ||
Beigetreten: 13.01.2018 Letzter Bes: 21.01.2024 Beiträge: 45 Bewertung: (0) |
|
|
27.11.2020 13:37 | |
Beigetreten: 13.01.2018 Letzter Bes: 21.01.2024 Beiträge: 45 Bewertung: (0) |
Hallo folgender Fehler?? |
27.11.2020 19:05 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 10.05.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (206) |
Apropos Unterschiede, ich hatte doch tatsächlich noch einen Fehler in der Formel, falsch abgelesen. Ein Faktor muss 0,058 sein, hatte 0,048 in der Formel. Die vorherigen Versionen habe ich gelöscht. M.f.G. Scorp DateianhangFeuchtkugeltemperatur0BA8V2.zip (110 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf