05.11.2010 10:21 | |
Beiträge: 30 Bewertung:
|
So ich habe jetzt auch mal gemessen. Ich habe auch 100V AC am Gehäuse (Schrauben am Tragegriff). Siemens sagt das ist numal so (Wäre bei jedem Laptop so--> ist ja hier auch schon drüber gesprochen worden) und da kann man erst mal nichts machen. Aber es würde am Thema gearbeitet ob es nicht doch eine Lösung gibt. "In Deutschland darf die maximale Berührungsspannung laut Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik 50V Wechselspannung nicht übersteigen." (Quelle: Wikipedia) Nach meiner Ansicht sollte Siemens hier mal ganz schnell was machen. |
10.11.2010 07:15 | |
Beiträge: 8946 Bewertung:
|
Wie hat Siemens denn auf deine Reklamation reagiert? Wurde das PG mal überprüft? Die Ausführungen des angeblichen Siemens - Mitarbeiters "PM Field PG"" zu Anfang der Threads wurden ja von den Moderatoren kommentarlos gelöscht. Diese Ausführungen kann man also sicher nicht dem offiziellen Siemens - Service zuordnen. Bitte halte uns auf dem Laufenden! |
20.12.2010 13:47 | |
Beiträge: 30 Bewertung:
|
Ich habe auch den Eindruck das Gerät ist für den Schreibtisch gedacht und nicht für die Baustelle.Ich würde es nicht nochmal kaufen. |
Folgen Sie uns auf