15.05.2016 09:51 | |
Beiträge: 8946 Bewertung:
|
Hallo Kollegen, ganz frisch hat Siemens das neue Field-PG M5 angekündigt. https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109483458
Hat jemand das neue PG M5 vielleicht schon mal in Aktion gesehen? Evt. auf einer Messe? Ist der Lüfter immer noch in Kreissägenlautstärke? Wie funktioniert denn die S5-Option, Dual-Boot wird wohl nicht mehr angeboten? Wie ist das Display? 1920 x 1080 gut lesbar?
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
17.05.2016 09:40 |
|
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung:
|
RIP |
Zuletzt bearbeitet von: 1test am: 08.06.2016 08:37:14~(‾▿‾)~ |
|
20.12.2016 10:27 | |
Beiträge: 355 Bewertung:
|
Hallo, ich habe das M5 nun mit ganz passablen Leistungsdaten (2,8Ghz, 32GB RAM, 1TB SSD), nachdem mein M3 über sechs Jahre mehr oder minder treue Dienste geleistet hat. Der Lüfter des M5 hört sich nun an als würde eine (rotierende) Festplatte eine Deframentierung durchführen. Ziemlich nervig. Zuerst vermutete ich dass anstelle einer SSD eine normale Platte verbaut wurde. Der Gerätemanger zeigt aber die Micron M600 an. Leider kann ich es nicht begreifen warum Siemens bzw. der Hersteller des FieldPG diese hochfrequenten Nervgeräusche nicht in den Griff bekommt. Mein privater MacBook Pro gibt nur ein leises Rauschen von sich wenn er unter Höchstlast arbeitet (Videos rendern), meistens hört man ihn aber monatelang überhaupt nicht. Vergleicht man die Leistungsfähigkeit des M5 mit einem iPhone 7, welches mittlerweile auch einen 2,4Ghz Prozessor eingebaut hat, dann schafft dieses sogar bis zu 926 MB/s vom eingebauten SSD Speicher zu lesen (M5 mit Micron M600 = 526 MB/s). Und das ganze ohne einen Lüfter. Mal abgesehen von der viel geringeren Baugrösse. Vielleicht soll Siemens mal eine TIA iPad-Version herausbringen :) Gruß moeins
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf