06.01.2021 21:29 | |
Beigetreten: 21.08.2008 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 1049 Bewertung: (25) |
Sieht dann so aus, wobei man den 10k Widerstand wahrscheinlich auch weg lassen kann. |
07.01.2021 20:35 | |
Beigetreten: 21.08.2008 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 1049 Bewertung: (25) |
Der Innenwiderstand am Logo Modul muss = > 5k Ohm sein. Das heißt, der Ausgang kann bei 10V 2mA mindestens liefern. Und hier steht zur 1-10V Schnittstelle, das der Strom, den das Teil liefern kann auf max. 1mA begrenzt ist. https://www.trilux.com/de/beleuchtungspraxis/lichtmanagement/schnittstellen/110-v-schnittstelle/ In der Richtung (Ausgangsspannung erhöhen) sollte das das Logo Modul also schaffen. Es kann halt nur nicht die Spannung runter ziehen, und das muss es bei der Schaltung nicht. Aber wie gesagt, ich hab keins der Teile (außer die Z-Diode) und um das auszuprobieren werde ich sicher nicht 150€ investieren. |
Zuletzt bearbeitet von: e-bastler am: 01/07/2021 20:37:15 |
|
11.01.2021 06:47 | |
Beigetreten: 21.08.2008 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 1049 Bewertung: (25) |
Ich denke mal die z-Diode wird reichen, aber wer es ganz genau und Temperaturstabil haben will, kann natürlich auch so ein Teil benutzen https://www.reichelt.de/shunt-spannungsreferenz-fest-10-v-0-1-to-92-lm-4040-aiz10-0-p109410.html Wird genauso eingebaut wie die Z-Diode (eins der 3 Beine ist nicht benutzt) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
20.01.2021 13:37 | |
Beigetreten: 06.01.2010 Letzter Bes: 15.03.2024 Beiträge: 39 Bewertung: (0) |
Im Internet ist zum Anschluss des besagten Finder Slave Dimmer 15.11.8.230.0400 folgende Anleitung (unter Verwendung eines R3,6k) zu finden: http://plc-smarthome.de/Anleitungen/Anleitung-Logo8-Dimmersteuerung.pdf Wie genau müsste man diesen Dimmer denn nun am besten Anschließen, um sowohl die volle Helligkeit (10V) als auch den Standby (<1V) erreichen zu können? |
20.01.2021 17:13 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 23.04.2024 Beiträge: 1323 Bewertung: (41) |
Ganz einfach: mit einem so angeschlossenen 3,6k Widerstand kann man die Helligkeit verändern - aber Stand By erreicht man sicher nicht !! Möglicherweise ist das Leuchten (Glimmen) nicht mehr sichtbar - ein (unnötiger) Stromfluss ist aber garantiert. Das wird dem Schatungsersteller aber wurscht sein da er es nicht wusste?? |
20.01.2021 18:22 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 23.04.2024 Beiträge: 1323 Bewertung: (41) |
Schaltung: |
Für diesen Beitrag bedanken sich4 Benutzer |
27.01.2021 11:50 | |
Beigetreten: 06.01.2010 Letzter Bes: 15.03.2024 Beiträge: 39 Bewertung: (0) |
Welche elektrischen Werte sollte der Widerstand haben? |
Folgen Sie uns auf