05.08.2016 10:55 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 11.02.2025 Beiträge: 22529 Bewertung:
|
Hallo, vermutlich liegt das an den unterschiedlichen V4.7 Versionen. Es gibt einmal V4.7 SP3 und einmal V4.7 SP6. Beide HSP für Startdrive findest du hier zum Download: Einfach die beiden HSP laden und dann im TIA installieren, dann sollte es mit dem Upload auch klappen, bitte vorher noch kontrollieren welche V4.7 Version genau im Gerät ist (Online&Diagnostics des Umrichters im Online Modus aufrufen und dort die Version kontrollieren!).
Christoph |
Zuletzt bearbeitet von: ChristophD am: 05.08.2016 10:58:26 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
08.08.2016 10:33 | |
Beigetreten: 07.11.2008 Letzter Bes: 23.12.2024 Beiträge: 73 Bewertung:
|
Danke, hat funktioniert! 1) HSP Installieren 2) G120C Firmwarestand im Projekt ändern |
Folgen Sie uns auf