Industry Online Support
Technical Forum
10.08.2012 10:59 | |
Beiträge: 495 Bewertung: (58) |
Info´s zu den HMI Panels findest du hier. Du kannst HMI Panels nur an die LOGO! 0BA7 anschließen und auch nur Panels, welche über eine PN (Ethernet-Schnittstelle) verfügen. Schau dir am besten mal die Basic sowie die Comfort Panels an, mit denen funktioniert die Kommunikation auf jeden Fall. In der Projektierungssoftware der HMI Panels muss der S7-200 Treiber gewählt werden, da es für die LOGO! keinen eigenen gibt - nur so als Hinweis! |
Zuletzt bearbeitet von: Mc Muffin am: 10.08.2012 11:00 |
|
13.08.2012 14:57 | |
Beiträge: 24 Bewertung: (1) |
Im Internet gibt es einen schönen Link mit Bildern dazu: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/56348902 Zusammengefasst: Es geht nur mit LOGO! 0BA7 und Simatic Panel mit Ethernetschnittstelle. Der Trick ist im TIA Portal V11 bzw. WinCC Flexible 2008 S7-200 zu projektieren (wie mein Vorredner schon gesagt hat). |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
13.08.2012 19:28 | |
Beiträge: 221 Bewertung: (4) |
Ist sehr Interesant die Sache,leider nicht gerade Billig diese HMI |