08.08.2018 13:27 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 22.02.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (206) |
Im Anhang ist schon mal ein Testprojekt zum Starten. Öffne bei Extras -> Ethernetverbindungen den Modbus-Client, darin sind z.B. 2 Bereiche definiert. Bereich 1 = 4 x Energiezähler je 8 Bytes = 32 Bytes = 16 Worte Bereich 2 = 3 x Wirkleistung je 4 Bytes und 1 x Gesamtleistung mit 8 Bytes = 20 Bytes = 10 Worte Bei der Variablenzuordnung muss man nur aufpassen, dass es keine Überlappungen gibt. Da die Energiezähler je 8 Bytes benötigen und ich im Beispiel bei VM0 anfange, findet man die Zähler unter VM0, VM8, VM16 und VM24 wieder. Damit sind VB0 bis VB31 belegt und es geht frühestens mit VM32 weiter. Wenn man nicht zuviele Zuordnungen hat, kann man für Bereich 1 auch mit VM100 anfangen, Bereich 2 mit VM200 usw. Ich würde nur empfehlen, möglichst wenige zusammenhängende Bereiche zu nehmen und nicht etwa jeden Wert einzeln zuzuordnen. Bei den Konvertern kannst du einfach ein wenig rumspielen, was für Maßstabsfaktoren du gerne hättest, Probieren geht über Studieren Viel Spass beim Probieren, Scorp DateianhangModbus Client.zip (153 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf