22.06.2022 08:38 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 11.02.2025 Beiträge: 3535 Bewertung:
|
Hallo ManuSin21X, ein GRAPH-Funktionsbaustein meldet einen Fehler, wenn ein Interlockfehler oder ein Supervisionsfehler vorliegt. Bei der Verwendung des maximalen Schnittstellenparametersatzes ist die Unterscheidung auch in den Ausgangsparametern mit ERROR bzw. FAULT zu finden. Das Verhalten der Ablaufkette ist dabei für die beiden Fehlerarten unterschiedlich. Interlockfehler:
Supervisionsfehler:
Bei Standardeinstellungen gibt ein GRAPH-Funktionsbaustein für beide Fehlertypen Meldungen aus. Wenn dies nicht gewünscht ist, kann die Meldungsanzeige deaktiviert werden. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf