14.03.2013 11:30 | |
Beiträge: 23 Bewertung:
|
is ja eigwentlich klar das keiner in nem Siemens Forum darauf antwortet aber ich konnt es nich lassen da mal nach zuschauen und hab mich mal mit der Firma direkt in Verbindung gesetzt. (über meine Firmenadresse) Kaufen in Deutschland geht im Moment noch nicht, da könnte man zB was kaufen: http://www.aliexpress.com/store/808352 für jemanden der sich auf dem Markt aus China hier etablieren will etwas zu teuer ? Mal sehen vieleicht geht da was als Vertreiber für die....... |
Folgen Sie uns auf