19.09.2014 15:13 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Hallo, ich versuche zur Zeit einen PC der über ein PV Array mit Spannung versorgt wird, mit der Logo zu steuern. Hier der Aufbau meiner PV Hardware : Die PV Komponenten sind schon vorhanden, ich will das ganze jetzt nurnoch um die Logo erweitern. Bild1:schaltung22zsc1.jpg Der vom Poti einstellbare Startspannungs Bereich soll zwischen 20-24VDC liegen. Der PC soll kurz gesagt ab einer einstellbaren Spannung ein, bei unterschreiten dieser Spannung wieder ausgeschaltet werden. Funktionsbeschreibung : Die 24VDC Spannungsquelle soll überwacht werden. Wenn die Start Spannung z.b. zwischen 22V(am poti eingestellt) und 24V liegt, soll Q1 schliessen und geschlossen bleiben. Nach 15 sek. soll Q2 dann 1 sek. lang schliessen und danach wieder öffnen. Sinkt die Spannung unter 22V, soll Q2 1sek. lang schliessen und danach wieder öffnen, nach 30 sek. soll Q1 dann öffnen und offen bleiben. 10min. soll nun gewartet werden. Wenn die Spannung nach diesen 10 min. Wartezeit immer noch nicht grösser als 22V ist, sollen weitere 10 min. gewartet und danach nochmal gemessen werden...usw. Wenn die Spannung jetzt grösser als 22V ist, soll Q1 schliessen und geschlossen bleiben. Nach 15 sek. soll Q2 1 sek. lang schliessen und danach wieder öffnen. ...und wieder von vorne. Hier mein Programmentwurf : Bild2:logo-progqvsuz.jpg Am I7 soll der Start Spannungsbereich (über Poti einstellbar von 20-24V) festgelegt werden. Wird dieser eingestellte Bereich unterschritten, soll der PC herunterfahren. Über den I8 soll die momentan anliegende Spannung gemessen werden. (1000 entsprechen in diesem fall 24V und 833 sind in diesem Fall 20V (1V entspr. 41,666) ) (ich hoffe ich habe das so richtig) siehe hier 1.) Sind die Eingänge I7 und I8 so richtig verdrahtet ? 2.) Ich verwende zum vergleich 2 Analogkomparatoren, ich weis aber nicht ob das so richtig ist, es funktioniert so jedenfalls nicht. Ich bin momentan an einem Punkt wo ich mit dem Programm ohne fremde Hilfe nicht mehr weiterkommen werde, könnte ein paar gute tips gebrauchen. :) Meine LOGO : 0BA6.ES10 V1.07.07 12/24RC LogoSoft Comfort : 8.0.0 p.s.: ich bin nur Hobbybastler und kein E-Ingenieur, bitte entsprechend erklären. ;) DateianhangD:\Temp\Bilder.zip (39 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 9/30/2014 11:07 AM |
|
20.09.2014 14:10 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Danke erstmal an alle für eure Vorschläge ! :) Ich denke die Lösung mit dem einstellbaren Wert über die Up/Down Tasten am Grundmodul und Anzeige der einstellbaren SOLL und der gemessenen IST Spannung, gefällt mir am besten. Die Einstellung über Poti entfällt damit. Habe die Verdrahtung jetzt entsprechend geändert. Hoffe, das stimmt jetzt so. Bild: schaltung3l1swj.jpg Das Programm habe ich jetzt auch geändert, siehe Dateianhang. Ich verwende jetzt Schwellwertschalter, wie es mir geraten wurde. Einer zum schalten, der andere zum Messen. Die Überwachung und das herunterfahren im 2. Pfad machen mir noch massive Probleme. 1. Ist das so richtig mit einem NOR Block ? (Wenn die am I8 gemessene Spannung kleiner als die am Display eingestellte Spannung ist...) Ich kann auch keine 2. Verbindung von hier aus zum Q1 bzw. Q2 mehr herstellen. Das muss ich aber, sonst kann ich vom 2. Pfad ja nichts schalten. Software Bug in der V8.0.0 ? 2. Wie ist das mit dem B003, er soll den ISTwert am I8 messen. Stimmt das so ? 3. Der Display Meldetext-block, wo und wie muss ich ihn konfigurieren und anschliessen um die Up/Down Tasten zum einstellen der SOLLSpannung zu nutzen ? -------------------- Noch etwas: ich habe hier die mit der Logo mitgelieferte DVD mit der Software und Beispiel Programme. Dazu habe ich noch ein Logo Fachbuch, ebenfalls mit Beispielprogrammen. Ich kann KEINES der *.lsc files öffnen, auch nicht die von der Siemens DVD ! Ich bekomme immer eine Fehlermeldung. Ich habe die Software schon neu installiert, hat nichts gebracht. Die V8.0.0 Software scheint da irgendwie verbugt zu sein, kommt da demnächst ein Patch raus der den Fehler behebt ? DateianhangD:\Temp\PV-CONTROL.zip (40 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 9/30/2014 11:10 AMBild in den Anhang verschoben |
|
20.09.2014 16:04 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Habe Dir für die Sollwertverstellung was fertig gemacht.
DateianhangKupferkabel_PV.zip (40 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: 190B am: 20.09.2014 16:04Dateianhang vergessen... |
|
Folgen Sie uns auf