21.01.2011 08:13 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo Asterix, danke für die Tipps. Ich habe aber noch ein paar Fragen zu Deinen Antworten.
Das verstehe ich nicht. Ein Multiclient ist für mich ein Client mit eigenem Projekt, der die Sicht auf mehere Server hat. Wenn der Web-Server lokal auf dem Multiclient installiert worden ist, wo schalten denn dann die Thin-Clients hin um, wenn der Multiclient ausgeschaltet wird ?
Was genau meinst Du mit TerminalSession ? Ist das ein gemapptes Laufwerk vom Server auf dem Thin -Client. In diesem Laufwerk dann die EXE - Datei der Fremdapplikation, die ich dann per Doppelklick auf dem Thin - Client starte ? Oder wie ist es gemeint ? Kann man auf den Siemens Thin - Clients ein Laufwerk mappen, Oder sind die so konfiguriert, dass nur eine Fernbedienung von WinCC möglich ist. Zum Beispiel diese hier.
|
25.01.2011 10:10 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo,
Wenn man sein redundantes WinCC Server System weiterverwenden möchte, benötigt man einen dedizierten Webserver. (Siehe Anhang) Ich vermute, dass geht dann auch mit Thin - Clients. Das mit dem NIC - Teaming und dem Load Balancing geht dann wahrscheinlich nicht. DateianhangWebNavigatorInformationSystem_de-DE .pdf (49 Downloads) |
25.01.2011 11:54 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Scheint doch zu funktionieren. Siehe hier bei Punkt 1.2 Load Balancing Aber schalten hier auch Thin Clients bei einem Ausfall auf den redundanten Server um ? Asterix sagt das es nicht geht. Aber warum nicht ?
----------------------------------------------- Noch mal zur Verdeutlichung das Bild im Anhang. Ich habe noch nicht eingesehen, warum der Terminal Server, WebNavigator Server, Warum kann ich das nicht auf zwei redundante WinCC Server aufteilen ?
Gruß
DateianhangWinCC_SimaticThinClient_V1d1_d.pdf (47 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Eleu am: 25.01.2011 13:09Zuletzt bearbeitet von: Eleu am: 25.01.2011 13:08 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf