16.04.2010 19:41 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo J_Bell, das hört sich aber jetzt schon viel besser an. Herzlichen Dank,mein WE ist gerettet. Hatte schon gedacht, ich muss allemeine Fachbücher noch mal lesen. Um noch mal auf das ISO Transportprotokoll zurück zu kommen. Ichhätteda nochmaleine Frage zu den TSAP`s. Bei dem eigentlichen Verbindungsaufbau sind die TSAPs ja anscheinend nicht beteiligt. Wofür werden die benötigt ? Ist dasvergleichsweise wie ein Port bei einer Socket Verbindung ? Gruß Eleu PS: Es geht mir nicht darum dieProtokolle zu bewerten, sondern vielmehr darum dieProtokolle zu begreifen.
----------------------------------------------------------------- Vielleicht ergänzenddoch noch mal eine grundsätzliche Frage zum arp. Von wem bekommt denn das arp die Information einen arp-request auszuführen ? Oder anders gefragt, welche Instanz teilt es ihm mit. Das müsste dochein Protokoll aus dem höheren layer über eine Schnittstelle dem arp irgendwiemitteilen. ----------- Ich glaube, ich habe etwas dazu gefunden (Service Access Point) So ganz verstehe iches aber nicht. Verhält es sich so, dass zum Beispiel das ISO on TCP Protokoll (Layer 4) über diese Schnittstelle dem arp befiehlt einen arp-request durchzuführen ? Oder ist es so zu verstehen, dass die Protokolle ISO on TCP und arp über diese Schnittstellen vom Betriebssystem gesteuert werden ? Wie siehst Du das ? ----------------------------------------------- Ich habe eine ganz gute Erklärung gefunden: (Siehe hier Seite 8.11):Insofern kann man es m.E.schon so sehen, dass der ARP dem IP Stack sagt |
Zuletzt bearbeitet von: Eleu am: 19.04.2010 10:06Zuletzt bearbeitet von: Eleu am: 17.04.2010 20:24Zuletzt bearbeitet von: Eleu am: 17.04.2010 07:36 |
|