29.06.2023 07:19 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 15.07.2024 Beiträge: 1698 Bewertung:
|
Hallo, ich habe mich etwas eingehender mit dem oben genannten Thema befasst, bin mir aber noch bei einigen Punkten nicht ganz klar, ob ich es richtig verstanden habe? Gegenwärtig habe ich auf einem Field PG mehrere TIA Portal Versionen (V13 bis V18) gehostet. Nun überlegen wir den TIA Portal Projekt Server zu nutzen und zwar den Projekt Server als dedizierter Server. Meine erste Frage wäre, ob ich auf dem Projekt Server, dann auch alle TIA Versionen, die ich auf dem Field PG habe installieren muss? Wenn ja, muss ich dann für jede Version, dann auch den Dienst lokal auf dem Server separat starten? (Siehe Bild im Anhang) In dem Film der Fachberatung, sieh das so aus, als ob alles auf dem Client konfiguriert wird? Gruß Eleu |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 06/29/2023 10:51:42Video eingebettet. |
|
01.07.2023 12:00 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 26.07.2024 Beiträge: 32 Bewertung:
|
Hallo Eleu, genauso ist es. Der TIA Project-Server wird mittlerweile unabhängig vom TIA Portal Releasezyklus veröffentlicht. Die aktuellste Version 1.1 kannst auch du unter diesem Beitrag laden. Hier noch ein paar nützliche Links mit weiteren Informationen zu dem Thema.
Viele Grüße
Matthias |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf