03.05.2011 20:13 | |
Beigetreten: 03.05.2011 Letzter Bes: 07.11.2023 Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo, im Anhang das kleine Testprogramm welches ich im Simulator laufen hab lassen. Simulationsparameter I1 Schalter I6 Frequenz 1Hz dann I1 einschalten, nach eine gewissen Zeit (abhängig in welchem Bereich sich die Torzeit befindet) schaltet Q1. Passt so weit. Dann I1 Aus, und Q1 bleibt trotzdem an. Auch bleibt der Aktualwert am Schwellwertblock bei 6 stehen. Ist das jetzt nur ein Simulatorproblem ? Optimal für meinen Fall wäre, wenn ichden Start derTorzeit selbst bestimmen könnte. Mir ist schon klar, das ich mit I1 eine Einschaltverzögerung starten könnte, und erst nach Ablauf den Schwellwertschalter auswerten, aber das ist irgenwie mit der Kirche ums Dorf. Logisch ist auch nicht, das der Schwellwert- schalter logisch 1 bleibt, wenn sein Zähleingang logisch 0 hat. mfg Tom DateianhangSchwellwertschalter.zip (113 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: TomSt am: 03.05.2011 20:16 |
|
03.05.2011 22:34 | |
Beiträge: 46 Bewertung: (8) |
Hallo, meinst du so. DateianhangSchwellwertschalter.1.zip (168 Downloads) |
04.05.2011 06:55 | |
Beigetreten: 03.05.2011 Letzter Bes: 07.11.2023 Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo Logoist54, |