22.12.2016 19:26 | |
Beiträge: 21 Bewertung: (0) |
sehr gut, genau so wollt ich das, ich dachte immer ich muss einen analogverstärker einsetzen.
|
22.12.2016 19:42 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 20.04.2024 Beiträge: 32848 Bewertung: (4061)
|
Hier ein Beispiel mit Sollwertverstellung über externe Taster
DateianhangDrehzahlsollwert_0BA8.zip (79 Downloads) |
23.12.2016 17:46 | |
Beiträge: 21 Bewertung: (0) |
ja versteh schon, nur wie setzt sich der zähler selbst zurück? |
23.12.2016 18:16 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 20.04.2024 Beiträge: 32848 Bewertung: (4061)
|
Wenn er den Zählstand erreicht hat. Im Anhang mal ein Beispiel. I1 arbeitet als Taster, entspreche dem Impuls Ausschaltverzögerung starten. I2 arbeitet als Schalter und gibt den Impulsgeber für den Countdown frei. Der erste Zähler zählt im Sekundentakt bis 60 (= 1 min) auf, gibt einen Impuls an den zweiten Zähler weiter, welcher die Minuten zählt. Erreicht der Minutenzähler 300 (= 5h), setzt er sich selbst und das Selbsthalterelais zurück. Dieser Impuls ist dann das Ausschaltsignal. DateianhangAusschaltzeit_mittels_Zähler.zip (46 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 23.12.2016 18:19:10 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf