07.10.2014 12:34 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Die 0BA8 kannst du bei allen Rahmen einsetzen. Bei RS sieht man den Rahmen etwas besser, dort gibt es auch eine Beschreibung zum download. |
08.10.2014 16:35 | |
Beiträge: 36 Bewertung:
|
Kurzes Feedback: Das Schutzdisplay, was man mit 4 Rändelschrauben abschrauben kann, ist mattiert! Sprich, das Display der Logo! ist kaum ablesbar ![]() |
09.10.2014 05:53 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Moin. Das ist komisch, die bei uns an der Arbeit verwendeten Rahmen sind alle klar. Auch das was noch in unserer Werkstatt liegt, ist klar. |
Folgen Sie uns auf