18.02.2021 17:16 | |
Beigetreten: 08.02.2019 Letzter Bes: 29.08.2021 Beiträge: 24 Bewertung:
|
okay, Danke. Gibt es von Siemens vieleicht ein Programmier-Beispiel? Noch habe ich keins gefunden. |
18.02.2021 17:29 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 08.08.2022 Beiträge: 27572 Bewertung:
|
War doch schon dabei ... Nur man hat ja auch mal etwas anderes zu tun... In meinem Programmvorschlag habe ich den Messbereich auf -30,0 bis 70,0 °C eingestellt mit einer Kommastelle für die Anzeige. Als Sensortyp ist 4-20 mA eingestellt. So kannst du den Messumformerausgang auf Drahtbruch und Kurzschluß überwachen. Ich würde dir zwischen Messumformer und dem AM2 geschirmte Leitung empfehlen. DateianhangFrostschutzberegnung_0BA8.Standard.zip (49 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
19.02.2021 09:21 | |
Beigetreten: 08.02.2019 Letzter Bes: 29.08.2021 Beiträge: 24 Bewertung:
|
okay. stimmt. Da habe ich nicht richitg geguckt. |
Folgen Sie uns auf