28.06.2010 11:46 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Wow, wo wohnst du denn, daß selbst die Schüssel von Schnee befallen ist ? Hab dir mal was angehangen, bei Fragen... fragen Andere Möglichkeit wäre aber auch noch eine sog. Rohrbegleitheizung. Ist eine Heizleitung, die bei einer best. Temperatur anfangt warm zu werden. Gibt es in verschiedenen Ausführungen. Wird oft bei Fallrohren oder Wasserleitungen die vor Frost geschützt werden sollen eingesetzt. Oder auch in Blumentöpfen. DateianhangHeizung.zip (111 Downloads) |
28.06.2010 12:28 | |
Beigetreten: 28.12.2006 Letzter Bes: 10.11.2022 Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Hallo, wir hatten letzten Winter mehrmal Pappschnee auf der Schüssel in Südhessen. |
28.06.2010 15:41 | |
Beiträge: 292 Bewertung: (22) |
Hallo, auch in Norddeuutschland haben wir die SAT-Schlüssel den Schnee entfernt. |
28.06.2010 20:49 | |
Beiträge: 152 Bewertung: (8) |
Die Satschüssel an ne Waage (mit 0-10V ausgang) hängen. Schnee hat ja etwas gewicht. Somit merkst du auch so ob schnee drauf liegt (+ Temp sensor). |
28.06.2010 21:01 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Also irgendwie..... wird es teilweise unsinnig. |
Folgen Sie uns auf