31.03.2021 14:43 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 27.03.2023 Beiträge: 1648 Bewertung:
|
Wer sich das Systemhandbuch der Logo durchliest und dieses mit LSC vergleicht wird feststellen, daß die Funktionen aus dem Handbuch im LSC-Programm mit "Anleitungen" bezeichnet werden Daher habe ich mal die Datei "Language_de_DE.properties" aus dem Programmverzeichnis entsprechend dem Systemhandbuch angepaßt. Die modifizierten Dateien für LSC 8.2.1 und LSC 8.3 habe ich mal als Zip beigefügt. Sie dürfen aber nicht verwechselt werden !! Und natürlich vorher eine Sicherungskopie anfertigen !! MfG Ella_68 DateianhangLanguage_de_DE.zip (68 Downloads) |
Folgen Sie uns auf