08.09.2020 09:08 | |
Beigetreten: 19.09.2018 Letzter Bes: 14.01.2022 Beiträge: 2 Bewertung:
|
Hallo, ich möchte mit einem G120C über ein Potentiometer die Drehzahl eines Asyncronmotors steuern. Die Nenndrehzahl liegt bei 1450 U/min. Nach Eingabe aller notwendigen Parameter funktioniert auch alles gut. Der Motor soll jetzt aber auf ca. 2900 U/min hochgedreht werden können. Welche Parameter muß ich anpassen, damit ich jetzt über das Potentiometer 0-2900 U/min steuern kann? Die Drehzahlbegrenzung habe ich schon entsprechend hochgesetzt... Gruß Andreas ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 09/08/2020 11:35:00Neue Überschrift nach Splitten Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_1663427 am: 09/08/2020 14:17:32 |
|
09.09.2020 11:01 | |
Beigetreten: 11.10.2006 Letzter Bes: 01.06.2023 Beiträge: 5526 Bewertung:
|
Hallo Andreas, |
With best regards, |
|
Folgen Sie uns auf