21.11.2015 12:23 | |
Beiträge: 8946 Bewertung:
|
Seit V13SP1 prahlt Siemens damit, dass man nun an Bildbausteine direkt PLC-Datentypen (UDT) anlegen kann. Das wäre sicher mal eine wirkliche Arbeitserleichterung... Wenn es nicht natürlich TIA - typisch unausgegoren und halbfertig wäre. So lassen sich z.B. keine Variablen aus optimierten Bausteinen (oder Array-DB) an den BB anlegen. Auch Variablen aus Arrays bzw. Arrayelemente sind nicht verschaltbar. Das nächste No-Go: Die zugrunde liegenden UDT dürfen keinen String enthalten! Wie verrückt ist das denn? Wenn Siemens mal soviel Geld für die Entwicklungsingenieure ausgeben würde wie für die Werbefuzzis die immer die "Effizienz" des "neuen TIA Portals" in die Welt hinaus posaunen, dann würde vielleicht auch irgendwann mal ein halbwegs brauchbares Produkt dabei raus kommen. Mehr zum Thema "UDT an Bildbausteinen" gibt es hier: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/68014632 |
Zuletzt bearbeitet von: IBN-Service am: 23.11.2015 09:59:51 |
|
21.11.2015 17:31 |
|
Beiträge: 861 Bewertung:
|
Hallo, es ist nicht richtig, dass an Bildbausteine keine PLC-Datentypen übergeben werden können und e ist auch nicht richtig, dass diese Datentypen nicht in optimierten Bausteinen liegen können. Das Thema wurde vor längerer Zeit HIER schon mal behandelt. Siemens ist nicht perfekt, aber nur lästern ist hier nicht angebracht, zumindest nicht wenn die vermissten Funktionalitäten vorhanden sind. Grüße H0556 |
21.11.2015 20:39 | |
Beiträge: 861 Bewertung:
|
Hallo,
Im Anhang sind ein paar Bilder dazu die zeigen wie ein PLC Datentyp im Bildbaustein verwendert wird. Wie zu sehen ist, ist in dem Datentyp auch ein String und ein Array of Bool enthalten. Versorgt wird der Bildbaustein mit einem Element aus einem Array des Datentyps und das 8 mal im selben Bild. Das funktioniert unter TIA V13SP1 Upd5 und hat auch schon unter Upd4 funktioniert. Grüße H0556 DateianhangBB Type.zip (382 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
22.11.2015 11:53 | |
Beigetreten: 30.05.2013 Letzter Bes: 27.01.2023 Beiträge: 112 Bewertung:
|
Grüße zzvss |
Folgen Sie uns auf