27.07.2010 08:06 | |
Beigetreten: 11.11.2008 Letzter Bes: 12.08.2022 Beiträge: 719 Bewertung: (62) |
Hallo logra, du nimmst diese Schaltung und lässt die Diode weg. MfG. ring24h |
Antworten wären einfacher, wenn bei Anfragen die Logo! Version (0BAx, R?...) und die Spannung (12/24, 24, 230) angegeben würde |
|
27.07.2010 23:04 | |
Beigetreten: 11.11.2008 Letzter Bes: 12.08.2022 Beiträge: 719 Bewertung: (62) |
Hallo logra, die erste Wahl und wohl auch die professionelle Lösung zur Temperaturmessung ist wohl ein AM2 PT100 Modul. Wenn man aber, wie ich, nur die Rolladen (oder Rollladen?) zur Beschattung steuern möchte ist mir das zu teuer. Linearisierungsprobleme habe ich nicht, da das ganze ab einer festen Temperatur + festgelegter Helligkeit funktionieren soll. Aber frische Hilfe dazu gibt es hier. Habe die wackelige Angelegenheit von Gestern mal auf eine Lochrasterplatine gelötet (gebraten, gebacken??) und einen 12 Volt Spannungsregler hinzugefügt um das ganze mit 24V DC zu betreiben. Das IC 555 verträgt wohl nur maximal 18 V aber das ist mir doch eine zu ungebräuchliche Spannung. Ein Bild der pre-beta-Version anbei. MfG. ring24h |
Zuletzt bearbeitet von: ring24h am: 27.07.2010 23:32Antworten wären einfacher, wenn bei Anfragen die Logo! Version (0BAx, R?...) und die Spannung (12/24, 24, 230) angegeben würde |
|
Folgen Sie uns auf